変数の最大サイズを0xffffバイトとします。
[指定形式]
変数の最大サイズを0x7fffバイトとします。
0x7fffバイトを超えるサイズの変数宣言はエラーとなります。
[詳細説明]
- | 変数の最大サイズを0x7fffバイトから0xffffバイトに変更します。 |
- | 0xffffバイトを超えるサイズの変数宣言はエラーとなります。 |
- | 本オプションを使用してポインタ減算の結果がsigned intで表現可能な値の範囲を超える場合,ptrdiff_t(signed int)では値を正しく表現できません。したがって,本オプション使用時は,ポインタ演算の結果に対して注意が必要です。 |
[使用例]
>ccrl -large_variable -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|