リンク・オプションを指定します。
[指定形式]
コンパイル・ドライバが設定したリンク・オプションのみを最適化リンカに渡します。
[詳細説明]
- | argをリンク・オプションとして,最適化リンカに渡します。 |
[使用例]
- | -form=relocateオプションを最適化リンカに渡します。 |
>ccrl -lnkopt=-form=relocate -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|
上記の例で-lnkoptで指定するオプションは以下の例と同じ効果を持ちます。
>ccrl -c -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
>rlink -form=relocate main.obj
|