シンボルのアドレスにミラー先までのオフセットを加算し,さらに整数値を加算した結果の32ビット値の下位16ビット値を求めます。
項がリロケータブルなシンボルに整数値を加算する式である場合,項の値ではなくシンボルのみに着目して,シンボルがミラー元領域の範囲内にある場合は,シンボルのアドレスにミラー先までのオフセットを加算し,さらに整数値を加算した結果の32ビット値の下位16ビット値を返します。
リロケータブルなシンボルがミラー元領域の範囲外にある場合は,リンク時にエラーとなります。
項がアブソリュート項である場合はLOWWと同じ値を,項がリロケータブルなシンボル参照のみの場合はMIRLWと同じ値を返します。
項として,アセンブラでの演算後に以下の形式となるもののみを許し,それ以外の場合はエラーとなります(Aはアブソリュート・シンボル,Rはリロケータブル・シンボル,Cは整定数)。