.TYPE 【V1.11.00以降】
シンボルの情報を設定します。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
.TYPE
シンボル名, シンボル種別, サイズ指定
[; コメント]
[詳細説明]
-
シンボルの種別と,サイズ情報を指定します。
シンボル種別には,"FUNCTION"または"OBJECT"を指定可能です。
シンボル名に,ファイル内に存在しないラベルを指定した場合はエラーになります。
[使用例]
.TYPE symA, FUNCTION, 8
symA:
設定した情報はリンク・マップで確認できます。
SYMBOL ADDR SIZE INFO COUNTS OPT
symA
00000000 8 func ,l 0