.DB8疑似命令はシンボルの前方参照を禁止していますが,前方参照してもエラーになりません。前方参照にならないように,シンボルは.DB8疑似命令より先に定義してください。
例
.DB8 SYM1 ; シンボルの前方参照は禁止
SYM1 .EQU 0x12345 ; シンボルは.DB8疑似命令より後に定義
SYM2 .EQU 0x12345 ; シンボルは.DB8疑似命令より先に定義
.DB8 SYM2 ; シンボルの後方参照は記述可能