11.4.5 コンパイル・エラーを引き起こす可能性のある変数/関数情報ファイル
__inline指定されたグローバルな関数を含むプログラムのリンク時に-vfinfoオプションを指定する場合,出力された変数/関数情報ファイルをインクルードしてコンパイルする時にエラーになる場合があります。
このエラーは変数/関数情報ファイルが上記関数に対する "#prgma __callt" を含む時に起こります。
このエラーを回避するためには以下のいずれかを行ってください。
- | 変数/関数情報ファイルを編集して当該関数に対する指定をコメント化,又は,削除する。 |