const定数を定義するには,.const/.constfセクション中で,.DB疑似命令/.DB2疑似命令/.DB4疑似命令を使用します。
-
1バイトの値の場合
[ラベル:] .DB 値
2バイトの場合
[ラベル:] .DB2 値
4バイトの場合
[ラベル:] .DB4 値
例
const定数定義
.CSEG const
.PUBLIC _p ;_pを他ファイルから参照可能にします
.ALIGN 2 ;_pを2バイト整列します
_p:
.DB2 10 ;_pは2バイト分領域を確保し,10を格納します