#pragma inlineは、インライン展開する関数を宣言します。
インライン展開の有無はコンパイラオプションのinline/noinlineでも制御しますが、noinlineオプションが指定された場合でも、#pragma inline指定された関数はインライン展開の対象となります。
関数名には、グローバル関数および静的関数メンバを指定できます。#pragma inlineで指定した関数名の関数と関数指定子inline(C++言語およびC(C99)言語)を指定した関数がインライン展開されると、その関数を呼び出したところに関数の本体が展開されます。