SIZEOF、TOPOF演算子によりオペランドに指定したセクションのサイズ、開始アドレスを値として扱います。
【記述例】
・・・
MVTC #(TOPOF SU + SIZEOF SU),USP
; SUの開始アドレス+SUのサイズによりユーザスタック領域のアドレスをUSPへ設定
MVTC #(TOPOF SI + SIZEOF SI),ISP
; SIの開始アドレス+SIのサイズにより割り込みスタック領域のアドレスをISPへ設定