Everything

[タイマ・キュー]タブ

RI600PXのタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
図A―29  [タイマ・キュー]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600PXのタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
オブジェクト・タイプ
タイマ・キューの現在状態を示すアイコン,およびオブジェクトの種別を以下の形式で表示します。
アイコン 種別
【タイマ・キューの現在状態】
キューイングされているタスクあり
キューイングされているタスクなし
キューイングされている周期ハンドラあり
キューイングされている周期ハンドラなし
キューイングされているアラーム・ハンドラあり
キューイングされているアラーム・ハンドラなし
【オブジェクトの種別】
Task
タスク
Cyclic Handler
周期ハンドラ
Alarm Handler
アラーム・ハンドラ
オブジェクト数
キューイングされているオブジェクト(タスク,周期ハンドラ,またはアラーム・ハンドラ)の総数を表示します。

(b) 第2階層
- 待ちタスク情報
タイマ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―30  [タイマ・キュー]タブ(待ちタスク情報)
- 周期ハンドラ情報
タイマ・キューに周期ハンドラがキューイングされている場合に限り,周期ハンドラ情報(周期ハンドラ名,IDなど)を表示します。
なお,周期ハンドラ情報についての詳細は,[周期ハンドラ]タブを参照してください。
図A―31  [タイマ・キュー]タブ(周期ハンドラ情報)
- アラーム・ハンドラ情報
タイマ・キューにアラーム・ハンドラがキューイングされている場合に限り,アラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
なお,アラーム・ハンドラ情報についての詳細は,[アラーム・ハンドラ]タブを参照してください。
図A―32  [タイマ・キュー]タブ(アラーム・ハンドラ情報)
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
オブジェクト・タイプ,オブジェクト数
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
オブジェクト数
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。