Everything

[ミューテックス]タブ

RI600V4のミューテックス情報(ミューテックス名,IDなど)を表示します。
図A―17  [ミューテックス]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600V4のミューテックス情報(ミューテックス名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
ミューテックス名
ミューテックスの現在状態を示すアイコン,およびミューテックスの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
待ちタスクあり
タスクがロック中
待ちタスクなし
ID
ミューテックスのIDを表示します。
キュー状態
ミューテックスの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Empty
待ちタスクなし
ロック・タスクID
ロックしているタスクのIDを表示します。
属性
ミューテックスの属性を表示します。
TA_CEILING
優先度上限プロトコル
上限優先度
ミューテックスの上限優先度を表示します。

(b) 第2階層
ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―18  [ミューテックス]タブ(待ちタスク情報)
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ミューテックス名,ID,キュー状態,ロック・タスクID,属性,上限優先度
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,ロック・タスクID,上限優先度
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。