Everything

[イベントフラグ]タブ

RI78V4のイベントフラグ情報(イベントフラグ名,IDなど)を表示します。
図A―7  [イベントフラグ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI78V4のイベントフラグ情報(イベントフラグ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
イベントフラグ名
イベントフラグの現在状態を示すアイコン,およびイベントフラグの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
なお,名前が未定義の場合には,“ID”が表示されます。
待ちタスクあり
待ちタスクなし
ID
イベントフラグのIDを表示します。
キュー状態
イベントフラグの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Empty
待ちタスクなし
現在のフラグ・パターン
イベントフラグの現在ビット・パターンを表示します。
初期フラグ・パターン
イベントフラグの初期ビット・パターン“0x0000”を表示します。
属性
イベントフラグの属性(タスクのキューイング方式,キューイング可能なタスクの最大数,ビット・パターンのクリア有無)を以下の形式で表示します。
キューイング方式 最大数 クリア有無
【タスクのキューイング方式】
TA_TFIFO
ビット・パターンのチェックを行った順
【キューイング可能なタスクの最大数】
TA_WSGL
1タスク
【ビット・パターンのクリア有無】
TA_CLR
要求条件を満足した際,ビット・パターンのクリアあり
表示なし
要求条件を満足した際,ビット・パターンのクリアなし

(b) 第2階層
イベントフラグの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―8  [イベントフラグ]タブ(待ちタスク情報)
備考1.  待ちタスク情報(タスク名,ID,状態,待ち要因,待ちデータ,残り時間,割り込み,現在の優先度,タスク起動アドレス,現在のPC)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2.  待ちタスク情報(現在のタスクSP)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
イベントフラグ名,ID,キュー状態,現在のフラグ・パターン,初期フラグ・パターン,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,現在のフラグ・パターン,初期フラグ・パターン
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。