フルスペック・エミュレータ(IECUBE),オンチップ・デバッギング・エミュレータ(E1/E20/EZ Emulator),COM Portおよびシミュレータと組み合わせて使用することにより,より快適な開発環境を実現できます。
1つのパネル上で,Cソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合表示することができます。
Cソース・プログラムに対して,ソース・レベル・デバッグ,または命令レベル・デバッグを行うことができます。
IECUBEと接続することにより,フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行うことができます。
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合,通常のメモリ操作と同様のアクセス方法により,データフラッシュ・メモリの内容を表示/変更することができます(シミュレータを除く)。
プログラムの実行が停止した際に,表示情報を自動的に更新するだけでなく,プログラムが実行中の状態であっても,リアルタイムにメモリ/レジスタ/変数の値を表示更新することができます。
ブレークポイントやイベントの設定情報,ファイルのダウンロード情報,パネルの表示状態/位置などのデバッグ環境を保存することができます。