Everything
2.6.2.1 表示モードを変更する

ツールバーの ボタン(トグル)をクリックすることにより,逆アセンブル パネルの表示モードを切り替えることができます。

(1)

混合表示モード

ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを併せて表示する,デフォルトの表示モードです。

図 2.25

混合表示モード(逆アセンブル パネル)

(2)

逆アセンブル表示モード

ソース・テキストを非表示にし,逆アセンブル・テキストのみを表示します。

図 2.26

逆アセンブル表示モード(逆アセンブル パネル)