ツールバーの
ボタン(トグル)をクリックすることにより,逆アセンブル パネルの表示モードを切り替えることができます。
ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを併せて表示する,デフォルトの表示モードです。
![](Debug_RX_J-97.gif)
ソース・テキストを非表示にし,逆アセンブル・テキストのみを表示します。
![](Debug_RX_J-98.gif)
ツールバーの
ボタン(トグル)をクリックすることにより,逆アセンブル パネルの表示モードを切り替えることができます。
ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを併せて表示する,デフォルトの表示モードです。
ソース・テキストを非表示にし,逆アセンブル・テキストのみを表示します。