Everything
2.3 端子配置図 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。

なお,端子配置図 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]をダブルクリックすることにより行います。

図 2.2

端子配置図 パネルのオープン