Everything

StackInfo


スタック情報(debugger.Where関数の戻り値)を保持します。

[型]

class StackInfo:
        Number = None
        AddressInfoText = None

[変数]

変数

説明

Number

スタック番号が格納されます。

AddressInfoText

スタックのアドレス情報が文字列で格納されます。

[詳細説明]

-

StackInfoはclass形式になっており,debugger.Where関数の戻り値の構造です。

[使用例]

>>>info = debugger.Where()
   1: test2.c#
   2: test1.c#main#41
>>>print info[0].Number
1
>>>print info[0].AddressInfoText
test2.c#
>>>info = debugger.Where
1: test2.c#
--- Information below might be inaccurate.
2: test1.c#main#41
>>>print a[1].Number
None
>>>print a[1].AddressInfoText
--- Information below might be inaccurate.
>>>