Everything

common.OutputPanel


出力 パネルに文字列を表示します。

[指定形式]

common.OutputPanel(output, messageType = MessageType.Information)

[引数]

引数

説明

output

出力 パネルに表示する文字列を指定します。

messageType

出力 パネルに表示する文字列に対して,色分け表示を行うメッセージの種類を指定します。

色はオプション ダイアログの[全般 - フォントと色]カテゴリの設定に従います。

指定可能なメッセージの種類を以下に示します。

種類

説明

MessageType.Error

エラー

MessageType.Information

標準(デフォルト)

MessageType.Warning

警告

[戻り値]

出力 パネルへの表示に成功した場合 : True

出力 パネルへの表示に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

outputに指定した文字列を出力 パネルに表示します。

[使用例]

>>>common.OutputPanel("エラーが発生しました。", MessageType.Error)
True
>>>