以下に,CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)の一覧を示します。
表 B.9
CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)
プロパティ名
機能概要
build.Assemble.AssembleListFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのアセンブル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Assemble.OutputAssembleListFile
アクティブ・プロジェクトのアセンブル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。
build.Common.DataEndian
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,データのエンディアンの設定/参照を行います。
build.Common.IntermediateFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,中間ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Common.MergedErrorMessageFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,エラー・メッセージ・マージ・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Common.MergeErrorMessageFile
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,エラー・メッセージ・ファイルをマージするかどうかの設定/参照を行います。
build.Common.PrecisionOfDoubleType
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,double 型,およびlong double 型の精度の設定/参照を行います。
build.Common.UseDPFPU
アクティブ・プロジェクトのビルド・ツール共通オプションである,倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかの設定/参照を行います。
build.Compile.AdditionalOptions
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,その他の追加オプションの設定/参照を行います。
build.Compile.AssemblySourceFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブリ・ソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Compile.IncludePath
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。
build.Compile.ListFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Compile.Macro
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。
build.Compile.OutputAssemblySourceFile
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブリ・ソース・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。
build.Compile.OutputListFile
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。
build.Compile.PrecisionOfDoubleType
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,double型およびlong double型の精度の設定/参照を行います。
build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,プリプロセス処理したソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。
build.HexOutput.OutputFolder
アクティブ・プロジェクトのヘキサ出力オプションである,出力フォルダの設定/参照を行います。
build.IsBuilding
ビルド実行中かどうかを確認します。
build.Library.EnableMathfH
アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ジェネレート・オプションである,mathf.h(C89/C99)を有効にするかどうかの設定/参照を行います。
build.Library.EnableMathH
アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ジェネレート・オプションである,math.h(C89/C99)を有効にするかどうかの設定/参照を行います。
build.Link.AdditionalOptions
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,その他の追加オプションの設定/参照を行います。
build.Link.LibraryFile
アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルの設定/参照を行います。
build.Link.OutputFolder
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,出力フォルダの設定/参照を行います。
build.Link.RangeOfDebugMonitorArea
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域の範囲の設定/参照を行います。
build.Link.SectionAlignment
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクション・アライメントの設定/参照を行います。
build.Link.SectionROMtoRAM
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。
build.Link.SectionStartAddress
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクションの開始アドレスの設定/参照を行います。
build.Link.SectionSymbolFile
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,外部定義シンボルをファイル出力するセクションの設定/参照を行います。
build.Link.SetDebugMonitorArea
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域の設定/参照を行います。
build.ROMization.OutputObjectFile
アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。
build.Version
アクティブ・プロジェクトで使用しているコンパイラ・パッケージのバージョンの設定/参照を行います。