CS+は,マイクロコントローラ用の統合開発環境です。Pythonコンソールは,スクリプト言語であるIronPython(.NET Framework上で動作するPython)を使用して,CS+を制御することができます。CS+を制御するための関数,プロパティ,クラス,イベントを追加しています。
このドキュメントでは,Pythonコンソールの使用方法,ならびにCS+向けに機能拡張した関数,プロパティ,クラス,イベントについて説明します。
This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0.