Pythonコンソールで使用可能なIronPython言語では,Python言語が持つ機能に加えて,.NET Frameworkが持つ様々なクラス・ライブラリを使用することができます。
IronPythonの言語仕様については,以下のURLを参照してください。
プロジェクトの作成,読み込み,アクティブ・プロジェクトの変更などを行うことができます。
プロジェクト全体でのビルド,ファイル単位でのビルドなどを行うことができます。
デバッグ・ツールへの接続,切断,プログラムの実行制御,メモリや変数の参照や設定など行うことができます。
Python コンソールで実行可能なスクリプトのサンプルをルネサスWeb サイトから取得することができます。