アップデート機能とは,インストールされているツールやヘルプを最新バージョンに更新する機能です。
インターネットを介して最新のバージョン情報を取得し,ダウンロードとインストールを行います。
アップデートの方法には,表示情報の指示にしたがってアップデートを行う手動アップデートと,設定された内容にしたがって自動的にアップデートがあることを通知する機能,ダウンロードまで自動で行う機能があります。
注意 | アップデート機能を利用する際には,ホスト・マシンがインターネットに接続されている必要があります。また,CS+アップデート・マネージャ ウインドウを起動する際にプロキシ認証のダイアログが表示される場合があります。ダイアログの表示にあわせてプロキシ・サーバのユーザ名とパスワードを入力してください。 |