プロパティ パネルの[ビルド]カテゴリの[プロジェクトのビルド時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(1) ビルド実行時のコマンドの設定」参照)を実行し,更新したファイルのみを対象としたビルドを行います。
プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「E.4.3 ビルド対象プロジェクトを設定する」参照)に設定しているコマンドを実行することができます。
プロジェクトに属するすべてのデバッグ専用プロジェクトに設定しているコマンドを実行します。
ビルドの実行は,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順で行います。  | 
プロジェクトに,デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトが含まれている場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるビルドを実行します(ビルド機能についての詳細は,「2.8.1 更新ファイルのビルドを実行する」を参照してください)。  | 
対象デバッグ専用プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをビルド]を選択してください。
 ボタンをクリックしてください。