ライブラリ情報(ライブラリ作成結果の情報)は,ライブラリ・リスト・ファイルに出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。
ライブラリ・リスト・ファイルを出力するには,[リスト]カテゴリの[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティを設定します。
[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=指定なし)(-LISt -SHow)],または[はい(リスト内容=すべて)(-LISt -SHow=ALL)]を選択してください。

[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=選択)(-LISt)]を選択すると,以下のプロパティを表示します。
[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル・フォーマット]プロパティで[ユーザ・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=U)],または[システム・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=S)]を選択した場合のみ表示します。 |

ライブラリ・リスト・ファイルの出力先は,[出力ファイル]カテゴリの[出力フォルダ]プロパティのフォルダです。
また,プロジェクト・ツリーのビルド・ツール生成ファイル・ノードにも表示します。