プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。
ライブラリ・ファイルの出力設定は,[出力ファイル]カテゴリで行います。

[出力ファイル・フォーマット]プロパティで,フォーマットを選択してください。
[出力フォルダ]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力,または[...]ボタンにより行います。
%ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。
%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。
%BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。
%MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。
%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。
%MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。
%ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。
%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。
%TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。
%WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。
デフォルトでは,“%BuildModeName%”を設定しています。
[出力ファイル名]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力により行います。
拡張子を省略した場合は,[出力ファイル・フォーマット]プロパティの選択に依存して,自動的に付加します。
[ユーザ・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=U)]を選択している場合 : .lib
[システム・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=S)]を選択している場合 : .lib
[リロケータブル・ファイル(-FOrm=Relocate)]を選択している場合 : .rel
%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。
%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。