コンペアマッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。
備考
本 API 関数は、現在カウント値 “ コンペア・マッチ・タイマ・カウンタ(CMCNT)の値 ” と規定カウント値 “ コンペア・マッチ・タイマ・コンスタント・レジスタ(CMCOR)の値 ” が一致した場合に発生するコンペアマッチ割り込み(CMIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void
r_cmt_cmin_interrupt ( void );
備考
n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし