Everything

R_CRC_Input_Data

CRC演算を行うデータの初期値を設定します。

 

[指定形式]

void    R_CRC Input_Data ( uint8_t data );

 

void    R_CRC Input_Data ( uint32_t data );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t data;

CRC演算を行うデータの初期値

 

I/O

引数

説明

I

uint32_t data;

CRC演算を行うデータの初期値

備考              デバイスグループにより、引数のサイズが異なります。

 

[戻り値]

なし