Everything

r_dmacn_callback_transfer_end

チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。

備考              API 関数は、チャネル n の転送終了割り込みに対応した割り込み処理
r_dmac_dmacni_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_dmacn_callback_transfer_end ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし