オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、タイマ・カウンタ(TCNT)がオーバフローした場合に発生するオーバフロー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_mtu3_cj_tcivn_interrupt ( void );
備考 j は関係するチャネル番号、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]