プロジェクト・ツリー パネルで選択したソース・コード・ノードに対応した情報(ファイル情報)の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルのソース・コード・ノードを選択することにより,表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。 |
プロジェクト・ツリー パネルで選択したソース・コード・ノードに関する情報(ファイル名,ファイルを使用する,デフォルト名,生成先フォルダ)の表示,および設定の変更を行います。
|
なお,ファイル名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を変更する]を選択することにより変更することも可能です。 |
||
|
周辺機能 パネルの なお,使用の有無は,該当ノードに対応した周辺機能 パネルの設定内容に依存します。 |
||
|
なお,ファイル名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を元に戻す]を選択することによりデフォルトの名前に戻すことも可能です。 |
||
|
なお,出力先は,[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[生成先フォルダ]で変更することが可能です。 |
||
ボタンがクリックされた際,ファイルを出力するか否かを表示します。