ata_mem
ER ata_mem ( T_AMEM *pk_amem , ACVCT *p_acvct );
| typedef struct t_amem { ATR mematr; /*メモリ・オブジェクト属性*/ VP base; /*メモリ・オブジェクトの先頭アドレス*/ SIZE size; /*メモリ・オブジェクトのサイズ(バイト数)*/ } T_AMEM; | 
| typedef struct acvct { ACPTN acptn1; /*オペランド・リード・アクセス許可パターン*/ ACPTN acptn2; /*オペランド・ライト・アクセス許可パターン*/ ACPTN acptn3; /*実行アクセス許可パターン*/ } ACVCT; | 
 -	 TACT_SRO
オペランド・ライト・アクセスはすべてのドメインに禁止され,オペランド・リードアクセスおよび実行アクセスはすべてのドメインに許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
オペランド・ライト・アクセスはすべてのドメインに禁止され,オペランド・リードアクセスおよび実行アクセスはすべてのドメインに許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
 -	 ACVCT TACT_PRW( ID domid )
すべてのアクセス(オペランド・リード,オペランド・ライト,実行)が,domidで指定されたドメインにのみ許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
すべてのアクセス(オペランド・リード,オペランド・ライト,実行)が,domidで指定されたドメインにのみ許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
 -	 ACVCT TACT_PRO( ID domid )
オペランド・リード・アクセスおよび実行アクセスがdomidで指定されたドメインにのみ許可され,オペランド・ライト・アクセスがすべてのドメインに禁止されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
オペランド・リード・アクセスおよび実行アクセスがdomidで指定されたドメインにのみ許可され,オペランド・ライト・アクセスがすべてのドメインに禁止されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
 -	 ACVCT TACT_SRPW( ID domid )
オペランド・リード・アクセスおよび実行アクセスがすべてのドメインにのみ許可され,オペランド・ライト・アクセスがdomidで指定されたドメインにのみ許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。
オペランド・リード・アクセスおよび実行アクセスがすべてのドメインにのみ許可され,オペランド・ライト・アクセスがdomidで指定されたドメインにのみ許可されていることを示すアクセス許可ベクタを返します。初期代入文の右辺にのみ記述可能。