-   
   frsm_tsk
   ifrsm_tsk
  
    -   
  
 ER      frsm_tsk ( ID tskid );
 ER      ifrsm_tsk ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
 
 備考2	 RI600PXでは,サスペンド要求のネストはできません。このため,本サービス・コールは
rsm_tsk,
irsm_tskとまったく同じ処理を行います。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 対象タスクがSUSPENDED状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない。
 | 
  
    |  |  |  |