Everything

get_tid

iget_tid

概要
RUNNING状態のタスクの参照
C言語形式
 ER      get_tid ( ID *p_tskid );
 ER      iget_tid ( ID *p_tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
O
 ID      *p_tskid;
タスクIDを格納する領域へのポインタ

機能
RUNNING状態のタスクのIDをp_tskidで指定された領域に格納します。
RUNNING状態のタスクが存在しない場合(IDLE状態)には,p_tskidで指定された領域にTSK_NONEを格納します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- p_tskid == NULL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからiget_tidを発行した場合,および非タスクからget_tidを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(get_tidのみ)
- 呼び出しタスクからのp_tskidが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。