Everything

loc_mtx

概要
ミューテックスのロック
C言語形式
 ER      loc_mtx ( ID mtxid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mtxid;
ミューテックスのID

機能
mtxidで指定されたミューテックスをロックします。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスをロックすることができなかった(すでに他タスクがロックしていた)場合には,自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(ミューテックス待ち状態)へと遷移させます。
なお,ミューテックス待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
ミューテックス待ち状態の解除操作
戻り値
unl_mtxの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された。
E_OK
ext_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された。
E_OK
ter_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された。
E_OK
rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI

ミューテックスのロック時には,自タスクの現在優先度を対象ミューテックスの上限優先度に変更します。ただし,自タスクがすでに他のミューテックスをロックしており,かつ対象ミューテックスの上限優先度がロック済みのミューテックスの上限優先度以下の場合は,自タスクの現在優先度は変更しません。
備考1 自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,タスクの現在優先度順に行われます。ただし,同じ優先度のタスクの中ではFIFO順に行われます。
備考2 自タスクがロックしているミューテックスに対して本サービス・コールを再発行(ミューテックスの多重ロック)した際には,戻り値としてE_ILUSEを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mtxid≦0
- mtxidVTMAX_MTX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_ILUSE
-28
サービス・コール不正使用
- 自タスクはすでに対象ミューテックスをロック済み
- 上限優先度違反(自タスクのベース優先度 < 対象ミューテックスの上限優先度)
E_RLWAI
-49
待ち状態の強制解除
- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。