17.5.13	 アイドル・ルーチン情報
 といった項目をアイドル・ルーチンに対して定義します。
 
 なお,アイドル・ルーチン情報として定義可能な数は,0~1個に限られます。
 
 以下に,アイドル・ルーチン情報の記述形式を示します。
 
  	
  
  
    | 
 VATT_IDL ( { idlatr, idlrtn } );
 | 
 
 以下に,アイドル・ルーチン情報で記述する項目について示します。
 
 アイドル・ルーチンの属性(記述言語)を指定します。
なお,
idlatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
 
 アイドル・ルーチンの起動アドレスを指定します。
なお,
idlrtnとして指定可能な値は“0x0~0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
 
 備考	 アイドル・ルーチンを以下のように記述した場合,
idlrtnに指定するシンボル名はfunc_idlになります。
 
 	
  
  
    | 
 #include        <kernel.h>
 
 
 
 void
 
 func_idl ( void )
 
 {
         ............
         ............
 
 
         return;
 }
 |