ROMからRAMへマップするセクションを指定します。
[指定形式]
-ROm=ROMsection=RAMsection[,ROMsection=RAMsection]... 
 | 
 
 
なし
[詳細説明]
-  | 初期値ありデータ領域のROM用,RAM用領域を確保し,ROMセクション内定義シンボルをRAMセクション内アドレスでリロケーションします。  | 
 
-  | ROMセクションROMsectionには,初期値のあるリロケータブル・セクションを指定します。  | 
 
-  | RAMセクションRAMsectionには,存在しないセクション,またはサイズ0のリロケータブル・セクションを指定します。  | 
 
[使用例]
-  | .dataセクションと同サイズの.data.Rセクションを確保し,.dataセクション内定義シンボルを.data.Rセクション上のアドレスでリロケーションします。  | 
 
>rlink a.obj b.obj -rom=.data=.data.R -start=.data/100,.data.R/8000 
 | 
 
[備考]
-  | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。  |