式とは,シンボル,定数,および,前述の2つに演算子を付加したもの,または演算子で結合したものです。
式を構成する演算子以外の要素を項といい,記述された左側から順に第1項,第2項,…と呼びます。
演算子には「表 5.3  演算子の種類」に示すものがあり,演算実行上の優先順位が「表 5.4  演算子の優先順位」のように決められています。
演算の順序を変更するには,かっこ“ ( ) ”を使用します。
例を示します。
 
上記の例では,“5 * (SYM+1)”が式です。“5”が第1項,“SYM”が第2項,“1”が第3項です。“*”,“+”,“( )”が演算子です。
上記の演算子は,単項演算子,2項演算子に分けられます。
| 
 
単項演算子 
 | 
 
+符号,-符号,!,HIGH,LOW,HIGHW,LOWW,HIGHW1 
 | 
| 
 
2項演算子 
 | 
 
+,-,*,/,MOD(%),&,|,^,==,!=,>,>=,<,<=,>>,<<,&&,|| 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
+符号,-符号,!,HIGH,LOW,HIGHW,HIGHW1,LOWW,STARTOF,SIZEOF 
 | 
| 
 | 
 
*,/,%,>>,<< 
 | 
| 
 | 
 
&,|,^ 
 | 
| 
 | 
 
+,- 
 | 
| 
 | 
 
==,!=,>,>=,<,<= 
 | 
| 
 | 
 
&&,|| 
 | 
 
式の演算は,次の規則に従います。
-  | 演算の順序は,演算子の優先順位に従います。 
同一順位の場合は,左から右に演算されます。単項演算子の場合は,右から左に演算されます。  | 
 
-  | かっこ“ ( ) ”の中の演算は,かっこの外の演算に先立って行われます。  | 
 
-  | 式の演算は,符号なし32ビットで行います。ただし,乗算,除算,剰余算,および,論理シフトの第2項は符号付き32ビットとして扱います。 
演算中に32ビットを越えてオーバーフローした場合,オーバーフローした値は無視されます。  | 
 
-  | 定数が32ビットを越える場合には,下位32ビットを有効として計算されます。  | 
 
-  | 除算では,小数部分を切り捨てます。 
除算がゼロの場合は,エラーとなります。  | 
 
-  | 相対値式のアセンブル時の評価値はゼロです(評価値はリンク時に決定されます)。  | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
2 + 4 * 5 
 | 
 
22 
 | 
| 
 
(2 + 3) * 4 
 | 
 
20 
 | 
| 
 
10/4 
 | 
 
2 
 | 
| 
 
0 - 1 
 | 
 
0xFFFFFFFF 
 | 
| 
 
EXT注 + 1 
 | 
 
0 
 |