コンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。
[指定形式]
| シンボル欄 | ニモニック欄 | オペランド欄 | コメント欄 | 
|   | ._line_end | inline_asm | [; コメント] | 
[機能]
| 
- | ._line_end疑似命令はコンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。 | 
[詳細説明]
| 
- | ._line_end疑似命令は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの#pragma inline_asm 指定情報です。 | 
| 
- | ._line_end疑似命令は,inline_asm指定関数における命令列の終了を意味します。 |