最適化オプション
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
最適化オプションには、次のものがあります。
-
-optimize
-goptimize
-speed
-size
-loop
-inline
-noinline
-file_inline (*)無効オプション
-case
-volatile
-novolatile
-type_size_access_to_volatile【V3.04.00以降】
-const_copy
-noconst_copy
-const_div
-noconst_div
-library
-scope
-noscope
-schedule
-noschedule
-map
-smap
-nomap
-approxdiv
-enable_register (*)無効オプション
-simple_float_conv
-fpu
-nofpu
-dpfpu 【V3.01.00以降】
-nodpfpu 【V3.01.00以降】
-tfu 【V3.01.00以降】
-alias
-float_order (*)無効オプション
-branch_chaining 【V3.03.00 以降】
-nobranch_chaining 【V3.03.00 以降】
-ip_optimize
-merge_files
-whole_program