<コンパイル・オプション / マイコンオプション>
[指定形式]
 
C++例外処理機能(try, catch, throw)を無効にします。
[詳細説明]
-  | C++例外処理機能(try, catch, throw)を無効にします。  | 
 
[備考]
-  | ファイル間で例外処理機能を有効にするには以下を行ってください。  | 
 
-  | 最適化リンケージエディタでnoprelinkオプションを指定しない。  | 
 
-  | noexceptionオプションはC++コンパイル時にのみ指定できます。lang=cppの指定がなく、かつ入力ファイルの拡張子が.cまたは .pの場合、noexceptionオプションは指定できません。指定するとエラーとなります。  |