float atan2f(float y, float x);
atan2f関数のリターン値の範囲は(-π,π)です。atan2f関数の示す意味を図 7.2に示します。図に示すように、atan2f関数の結果は、点(x,y)と原点を通る直線とx軸をなす角を求めます。y=0.0でxが負の時、結果はπ、x=0.0の時、yの値の正負に従って結果は±π/2となります。
![](CCRX_UM_j-52.gif)
float atan2f(float y, float x);
atan2f関数のリターン値の範囲は(-π,π)です。atan2f関数の示す意味を図 7.2に示します。図に示すように、atan2f関数の結果は、点(x,y)と原点を通る直線とx軸をなす角を求めます。y=0.0でxが負の時、結果はπ、x=0.0の時、yの値の正負に従って結果は±π/2となります。