SFR名を検索することができます。
検索エリアにおいて,テキスト・ボックスに検索するSFR名を指定します(大文字/小文字不問)。キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:512文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
次のいずれかのボタンをクリックします。
|
|
テキスト・ボックスで指定している文字列を含むSFR名を上方向に検索し,検索結果を選択状態にします。
|
|
|
テキスト・ボックスで指定している文字列を含むSFR名を下方向に検索し,検索結果を選択状態にします。
|
備考 1. | カテゴリ(フォルダ)により分類されて非表示の状態のSFR名も検索します(展開して選択状態となります)。 |
備考 2. | 検索対象の文字列入力後,[Enter]キーを押下することにより,
ボタンのクリックと同等の動作を行い,[Shift]+[Enter]キーを押下することにより,
ボタンのクリックと同等の動作を行います。 |