Everything

debugger.Register.SetValue


レジスタ,I/Oレジスタ,SFRに値を設定します。

[指定形式]

debugger.Register.SetValue(regName, value)

[引数]

引数

説明

regName

設定するレジスタ名を指定します。

value

設定する値を指定します。

[戻り値]

値の設定に成功した場合 :True

値の設定に失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

regNameで指定したレジスタにvalueで指定した値を設定します。

[使用例]

>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x100
>>>debugger.Register.GetValue("A:RB1")
0x20
>>>debugger.Register.SetValue("pc", 0x200)
True
>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x200
>>>