プロジェクトのビルドを行います。
[指定形式]
build.All(rebuild = False, waitBuild = True)
|
[引数]
|
|
|
|
rebuild
|
プロジェクトをリビルドするかどうかを指定します。
True :プロジェクトをリビルドします。
False :プロジェクトをビルドします(デフォルト)。
|
|
waitBuild
|
ビルドが完了するまで待つかどうかを指定します。
True :ビルドが完了するまで待ちます(デフォルト)。
False :ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。
|
[戻り値]
ビルドが正常に完了した場合 : True
ビルドが失敗,またはキャンセルされた場合 : False
- | waitBuildに“False”を指定した場合 |
ビルドの実行開始に成功した場合 : True
ビルドの実行開始に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | プロジェクトのビルドを行います。
プロジェクトにサブプロジェクトを追加している場合は,サブプロジェクトのビルドも行います。 |
- | rebuildに“True”を指定した場合は,プロジェクトをリビルドします。 |
- | waitBuildに“False”を指定した場合は,ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。 |
[使用例]