Everything

プログラムのリビルドとダウンロード

サンプル・プロジェクトを作成した後,プログラムのリビルドを行い,シミュレータにロード・モジュールをダウンロードします。

 

 [リビルド・プロジェクト]ボタンをクリックして,

[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。

メイン画面のレイアウトが変わります。

 

以上で,解析機能を体験するための準備が完了しました。

 

ワンポイント・アドバイス

解析機能を使用するには,ビルド・ツールにて解析用の情報を出力する必要があります。解析ツールのプロパティにて「静的解析を有効にする」と「動的解析を有効にする」を「はい」に設定後,ビルドを行ってください。(サンプル・プロジェクトは,「はい」の設定にしてあります。)