Everything

2. 2  リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン

解析情報(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況など)を表示するためのリアルタイムOS タスク・アナライザ パネルをオープンします。
なお,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープンは,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[タスク・アナライザ1],または[タスク・アナライザ2]を選択することにより,最大2個までオープンすることができます。
図2―1  リアルタイムOSタスク・アナライザ パネル