r_csihm_callback_receiveend
受信ステータス割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,受信ステータス割り込みに対応した割り込み処理r_csihm_interrupt_receiveのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_csihm_callback_receiveend ( void );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]