Everything
Everything
top
RH850 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
シリアルコミュニケーションインタフェース3
R_SCI3m_Start
R_SCI3
m
_Start
SCI3通信を待機状態にします。
[指定形式]
void R_SCI3
m
_Start ( void );
備考
m
は,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_sci3m_callback_error
次のトピックスへ
R_SCI3m_Stop
目次
R_SCI3m_Create
R_SCI3m_Create_UserInit
r_sci3m_interrupt_receive
r_sci3m_interrupt_error
r_sci3m_interrupt_send
r_sci3m_interrupt_sendend
r_sci3m_callback_receiveend
r_sci3m_callback_sendend
r_sci3m_callback_error
R_SCI3m_Start
R_SCI3m_Stop
R_SCI3m_Send
R_SCI3m_Receive
R_SCI3m_Multiprocessor_Send
R_SCI3m_Multiprocessor_Receive