r_uartm_callback_error
通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,通信エラー割り込みに対応した割り込み処理r_uartm_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_uartm_callback_error ( uint8_t err_type );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t err_type;
通信エラー割り込みの発生要因
0x00xx01B: ビット・エラー
0x00x10xB: オーバラン・エラー
0x001x0xB: フレーミング・エラー
0100xx0xB: パリティ・エラー
[戻り値]
なし