Everything

使用例

ワンショットタイマとして使用する

 

[GUI設定例]

タイマKB2

使用する

KB2

使用する

TKB20

使用する

TKB20

単体動作モード(TKBCR00による周期制御)

クロック設定

TKBTCK0を選択

動作クロック設定

fCLK

パルス周期

1ms(実際の値:1)

デューティ(TKBO00出力)

0(%)(実際の値:0)

ディレイ(TKBO01出力)

0(%)(実際の値:0)

デューティ(TKBO01出力)

0(%)(実際の値:0)

TKBO00PWM出力ソフトスタート機能設定

使用しない

TKBO01PWM出力ソフトスタート機能設定

使用しない

TKBO00PWM出力ディザリング機能設定

使用しない

TKBO01PWM出力ディザリング機能設定

使用しない

TKBTGCR0

0

TKBO00出力設定

禁止

TKBO01出力設定

禁止

タイマKB20のカウント完了割り込み(INTTKB20)

使用する

優先順位

強制出力停止機能設定(TKBO00)

禁止

強制出力停止機能設定(TKBO01)

禁止

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start KB20 module operation */

       R_KB20_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_kb2_user.c

static void __near r_kb20_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop KB20 module operation */

       R_KB20_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}